This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:SEPIC 可闻噪声

Guru**** 2769455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121727/lm5156-q1-sepic-audible-noise

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

您好!

在解决了上一个问题(我将继续更新该帖子)中的问题后、我的新设计 效果更好、不再 损坏 LM5156。

我现在遇到的问题是不一致的栅极驱动输出和可闻噪声。 DITOOFF 引脚连接到 Vcc。 在某些负载和电压下(尤其是0.4A 时为115V 至0.5A 时为115V 之间的转换)、栅极驱动器从一个良好、一致的方波转换为多个短路、不一致的脉冲。 发生这种情况时、可闻噪声和电压噪声会急剧升高。

导致这种情况的原因是什么? 就像 LM5156进入另一种工作模式一样。

Vin = 48VDC

VOUT = 115VDC

Fsw = 500kHz

L = 10uH 耦合(Wurth 74485542101)

补偿组件:

115VDC@0.4A。良好的电压噪声、无可闻噪声。  

黄色:输出电压

蓝色:LM5156栅极驱动信号

115V@0.5A。不一致的栅极驱动、大量电压噪声和可闻噪声。

黄色:输出电压

蓝色:LM5156栅极驱动信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您使用 e2e 论坛并发送图。

    您能否发送完整电路的原理图并给出完整的输入电压范围和最大值 以便更好地了解情况?
    此外、您是否仅在提到的负载范围内观察到这种行为、或者是否所有高于0.4A 的负载的噪声都会增加?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否在内部向 TI 分享原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、您可以在内部共享原理图。
    我向您发送了一封私人邮件、其中包含更多详细信息。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    随着本主题转向内部讨论、我现在将关闭此公共主题。
    如果您有其他问题、 请随时告诉我或打开新主题。

    谢谢、此致、
    Niklas