主题中讨论的其他器件:TPS63020、
大家好、
我正在处理 TEC (热电冷却器) 解决方案。 我看到 TI 提供了应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva677/slva677.pdf)、其中在 TEC 解决方案中使用 TPS63020。

但最大输出电流为4A、无法满足客户的要求。 客户提供的 TEC 为5V,±4.75A,但我们的降压/升压转换器无法支持4.75A 灌电流。 我想知道 、在我提到的应用手册中、是否可以使用降压/升压控制器来替代 TPS63020。

正如我在上面所示、LM5176的输入电压为24V。 通过将 Vout 从19V 更改为29V、流经 TEC 的电流方向将发生变化、从而满足客户的要求。 此拓扑能否正常工作? 我在仿真中没有成功。
非常感谢
陈锦芳