This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:-ve 电压问题

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128283/tps82130--ve-voltage-issue

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TIDA-01457

你(们)好

我遇到了与 TIDA-01457中建议的设计电路板中的反相配置中使用的 TPS82130相关的问题。 请参阅以下原理图。 我使用12V 作为输入电压。 我们设计了3种原型板

在一个电路板上、我测量了使能信号@ 12V、但看不到5.5V 的任何输出电压。 我将其测量为0.5V。 VFB 处的电压测量值为0.4V。 我应该测量0.8V 正确基准电压。

我不确定问题是什么、部件是否无法正常工作?

2.一个电路板运行良好,当我们使用12V 直流/直流电源供电时,没有问题。

3.另一块板工作正常,直到我们插入具有12V 电源的机箱。 ve 电压稳压器(TPS82130)输入和输出短接、可能会出现问题。 我不确定原因、因为来自底盘的12V 直流电非常稳定。

能不能有人能为我提供有关 TPS82130的使用方法的见解。

此致

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    TPS82130建议的最大输入电压为17V。 但对于您的应用、12V-(-5.5V)=17.5V。 如果 Vin 有一些变化或尖峰、则可能会损坏器件。 如果 Vin=12V、则最大输出电压应为5V。 请尝试使用 Vin=5.5V 以查看您是否有相同的问题。

    TPS82130 EN 引脚的绝对最大电压为 VIN+0.3V、如果您分离 VIN 和 EN、则不能在任何时间违反此规范、尤其是上电和断电序列。 请将 EN_nPWR 参考的波形测量为-5.5V、即器件 GND。 查看在加电/断电和其他条件下它是否违反了技术规格。 请尝试在不受 EN 控制的情况下将 VIN 引脚和 EN 引脚短接在一起、以查看其是否有所改进。

    TPS82130用作 IBB 应用、VIN=12V、Vout=5V、效率=0.85%、最大输出电流约为1.2A。 IBB 不能支持5V/3A 降压转换器。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    感谢您提供详细信息。 VIN 以 w、r、t 接地为基准。 我可以使用 Vin =5.5V、EN 引脚仍然连接到12V。 并以 Vout 为基准。 在工作板上、这看起来是正常工作的。 问题是当您在数据表中说 Vin 是指器件接地? 这是因为在反相配置中、我们有两个参考、一个是电源接地、另一个是器件接地(Vout =-5.5V)

    我检查了 en_npwr 信号上的电压、该信号的测量值为17.5V (EN 电压以器件接地为基准、-5.5V、没有尖峰、如我所见)。 我可以将其短接并查看(在短接且输入电压= 5.5V 的情况下、电压 为11V)

    我的电流消耗小于1A、没有问题。  

    PG 引脚的情况如何,我应该连接到5V5,还是正常?

    电路板无法正常工作可能是组装问题、我将进行回流焊、看看它是否可以解决。

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenu、

    1.如果 Vin=5V 且 EN=12V、则会导致器件损坏。 您无法使用5V 输入电压、是否可以将输入电压从12V 降低到11.5V 以满足总17V 最大建议输入电压? 最大输入电压以器件 GND 为基准、即-5.5V。 Vin max=12V-(-5.5V)=17.5V>17Vmax。 请参见下面的。

    2.由于 Vin 最大绝对电压为20V、工作板正常、不会立即损坏 、可能会影响器件可靠性。

    3.不应使用仪表测量 EN_npower 电压,而应测量波形,以便在加电、断电和其它条件下将 Vin 与-5.5V 和 EN 与-5.5V 进行比较。 放大波形以确保 EN 电压不会超过 Vin。 如果电源序列不是关键要求、请将 EN 和 VIN 引脚短接在一起。 然后、您还可以保存所有 EN 电平位移电路。  

    4、PG 引脚正常、因为您有一个2x100k 电阻器、使其为 Vin 的一半。 PG 引脚的最大电压为7V。

    5.最好知道不能正常工作的电路板可能是组装问题。  

    谢谢、

    Nancy