This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:从器件配置中的 UCC28950

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127786/ucc28950-ucc28950-in-slave-configuration

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

尊敬的 Mike:

由于状态为"已解决"、我无法在同一个线程上回复。 我还有几个问题。

1.能否获得设计文件原理图和 UCC28950在从模式下运行的测试结果。  

2.对于具有相同规格、性能更佳的 UCC28950、您是否建议使用其他替代器件。

3.您能否与在从模式下运行的多个 UCC28950共享原理图?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartika、

    感谢您与我们联系。 Mike 目前不在办公室。 他应在下周初回复您。 所以、请允许我们花几天时间。

    谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthika、

    在 从模式下使用 UCC28950的唯一可用信息在应用手册 slua609中提供。   您可以在以下链接中找到此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua609

    2. UCC28950是性能最佳的最新相移全桥控制器。  如果您需要在90%以上的时间内运行该设计、UCC28951将是正确的控制器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    目前、我们没有使用 UCC28950/1并联同步的设计的原理图。

    答:您会独立设计每个相位。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何设计功率级。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    b.您将一个控制器设置为主控制器、将其他控制器设置为从控制器。  有关如何到期的详细信息、请参阅数据表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28950.pd

    C.您使用主电压放大器来补偿环路。  您可以将从电压放大器设置为电压跟随器。  您将主器件的电压放大器馈送到省电放大器的同相输入端。

    d. 您可以使用应用程序 slua609来设置同步。

    e.需要将从转换器振荡器设置为80%的主开关频率。

    此致、