This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:由主机处理器进行 STAT 引脚控制

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127836/bq25887-stat-pin-control-by-host-processor

器件型号:BQ25887

您好!

是否可以从主机处理器控制 BQ25887的 STAT 引脚?

我们希望使 BQ25887所显示的不同 LED 条件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    否 STAT 由充电器驱动。 添加另一个源会使电路混乱。 但是、您可以制作自己的"STAT" LED、由 MCU 驱动、以反映 MCU 结果。  

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linhong、您好!

     

    谢谢您的回答。

     

    如需澄清、请在下方确认我理解正确。

     

    MCU 无法通过 BQ25887的 I2C 或 SPI 控制 BQ25887上的 STAT 引脚。

    如果我们想要让状态指示 LED 指示 MCU 可以控制、我们必须使自己的状态 LED 由 MCU GPIO 控制。

     

    此致、

     

    文森特·黄禹锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、您回答正确。 STAT 是 BQ25887的数字输出。  您不希望使用 MCU 来控制它。 但您可以将其用作 MCU GPIO 的输入、以创建您自己的状态逻辑。

    此致、

    林红