主题中讨论的其他器件: TPS2121
我要求自动切换电源。
如果我在 Vin1 = 12V 和 Vin2 = 12.8V 处提供电压
当 Vin1电压降至0V 时、应在不关闭负载的情况下切换到 Vin2。
TPS2121EVM-023是否可以实现这一点。 我的负载最大为12V、4A。
如果这起作用的话、可以是我的跳线连接。
请就此向我提出建议。 感谢您的快速响应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我要求自动切换电源。
如果我在 Vin1 = 12V 和 Vin2 = 12.8V 处提供电压
当 Vin1电压降至0V 时、应在不关闭负载的情况下切换到 Vin2。
TPS2121EVM-023是否可以实现这一点。 我的负载最大为12V、4A。
如果这起作用的话、可以是我的跳线连接。
请就此向我提出建议。 感谢您的快速响应。
您好、Diwakar、
欢迎使用 E2E!
要使 TPS2121在自动切换模式下运行、您可以在 VCOMP 或 XCOMP 模式下运行。 VCOMP 会比较这两个电压并选择最高电压。 由于您希望对最初较低的电压进行优先级排序、因此不会使用 VCOMP、而是使用 XCOMP 模式、如下所示:

该模式的工作原理是评估 PR1和 CP2是什么、如果 PR1 > CP2、则选择 IN1;如果 PR1 <CP2. 、则选择 IN2 但是、这仅在 PR1和 CP2大于1.06V 典型值的内部 VREF 电压时有效。 由于 PR1将引用 IN1、因此无法在0V 时进行切换。 它必须明显较早、以便 PR1大于 VREF。 如果 PR1或 CP2小于 VREF、它将进入 VCOMP 模式、在该模式下将选择更大的输入电压。
以下配置显示 了在8.4V 电压下从12V 自动切换至12.8V 的切换、当 IN1为11V 时、切换回 IN1。

您可以使用 PR1和 CP2分压器电阻值来获取不同的切换点和切换点、但这可能不是0V。
开关回路的电压与原始开关的电压不同是由于连接 J2。
我建议使用 J2通过电阻器将 ST 引脚连接到 PR1。 这通过产生一个迟滞来提高切换的稳定性、电源必须通过该迟滞才能切换回。
此致、
Elizabeth
您好、Diwakar、
您的问题
当[TPS2121]在两个电源之间切换时、负载将不会关闭、也不会打开? 它将在切换期间处于开启状态?
由于该器件使用先断后合技术、因此在切换时间(典型值100us)内、不会向负载提供电压。 器件切换的次数越多、负载上没有电压的时间就越长、电压越会下降。
为了响应 切换期间流经器件的浪涌、该浪涌会导致输入电压明显下降并强制进行切换、 迟滞可用于强制器件在选择 IN2时、在决定切换到 IN1之前等待 PR1显著上升。 如需更多信息、请查看此技术文档: https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Elizabeth
谢谢 Elizabeth
正如您所说的"由于此器件使用先断后合技术、因此在切换时间(典型值100us)内、不会向负载提供电压。 器件切换的次数越多、负载上没有电压的时间就越长、电压越会下降。"
如果我们多次切换此器件、未来切换将需要更多时间(例如、在开始时、在多次切换后需要100us、这100us 将增加) 然后在未来一段时间内不会向我的负载提供电压、并且负载将在切换期间关闭和打开。
Diwakar、您好!
如果使用 CP2 > 1.06V 的 PR1和 CP2、器件将在5uS 内切换、这将最大程度地减小切换点的输出压降。 您需要 配置切换点(例如、当 IN1降至10V 以下而不是5V 时切换到 IN2)、以最大程度地减小输出电压降和从该电压下降到该电平所产生的浪涌电流。

如 Elizabeth 所示、添加迟滞有助于防止电源持续切换(IN1和 IN2之间切换)、从而使您的负载不会急剧下降。 我建议在 EVM 上测试您的预期负载、电源和器件设置、以便更好地了解您系统所需的行为。
此致、
Kalin Burnside
您好、Diwakar、
此外、为了澄清这一点、切换时间(在快速切换模式下为100us 或5us)不会在器件每次切换时增加。 无论器件切换多少次、它都将始终以相同的时间切换。 电压未输送到负载的唯一时间是在该切换时间内。 借助输出电容、这可以毫无问题地进一步保持高电平。 我讨论的问题是器件是否连续开关几次(当器件 在切换点期间在输入之间跳转时)。
在这种情况下、器件连续几次切换、因此未向负载提供总时间电压是切换时间 x 在此期间、器件在输入之间来回切换的次数。
如果您使用快速切换(其中 CP2 > 1.06V)、器件将在5us 内从 IN1切换到 IN2或从 IN2切换到 IN1。
此致、
Elizabeth