This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088MH-1/NOPB

Guru**** 2594450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128366/lm25088mh-1-nopb

您好!

我们正在设计基于军用级的产品、我们希望 将 LM25088MH-1/NOPB 用于5V 至3.3V 转换器。 它适用于军用产品。  

如果我选择了错误的器件或建议符合我们要求的合适器件、请更正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    LM25088MH-1/NOPB 不是军用级器件。 请直接联系您当地的 FAE。  此主题将关闭。