This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:电感器发热问题

Guru**** 2548110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128447/lm5088-q1-inductor-heat-issue

器件型号:LM5088-Q1

您好!

我们为802.3bt (71W) PoE 应用设计了降压转换  器、并在 PoE 电路之后使用 LM5088QMH-2/NOPB 实现宽输入范围。 该设计工作正常、我们获得稳定的16V 输出、并且在系统满载时获得约4A 的电流。 问题是、电感器在短时间后变得非常热。 这关系到我们的长期可靠性、我想问一下它是否正常、或者是否存在我们需要解决的问题。 我们在该设计中使用了 webench。 我们使用的电感器是 IHLP67GZER330M11。 此外、当我们使用辅助电源(24V)而不是 PoE (约52V)时、发热更少。 原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,努曼  

    我建议在最坏的情况下测量磁芯温度、 联系 Vishay 并要求 Vishay 检查 是否存在任何长期可靠性问题。  

    看起来电感器的磁芯损耗大于您现在的预期。 在这种情况下、您可以降低开关频率、或选择具有更小磁芯损耗的其他电感器。 请访问 https://www.coilcraft.com/en-us/tools/power-inductor-finder/#/search 

    -李家祥