This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:VSTOR、不带主电池

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127338/bq25505-vstor-without-primary-battery

器件型号:BQ25505

您好!

我的当前设计使用 BQ25505、但如果未连接主电池、数据表不会显示多路复用器信号。   当一次电池断开时、即使它低于 VBAT_OK_PROG、VSTOR 是否会保持对二次电池电平的内部基准? 谢谢你。

此致、

Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    多路复用器输出引脚由二极管或 VBAT_PRI 或 VSTOR 供电。  除此之外、VBAT_PRI 对充电器 IC 的运行没有影响。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答、下面是另一个后续问题。 当 VIN 没有足够的输入功率且 VBAT_SEC 降至 VBAT_OK 以下时、VSTOR 是否保持输出 VBAT_SEC?

    此致、

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    否  有一个 PFET 连接 VSTOR=VBAT_SEC  如果 VIN_DC 上没有足够的功率来驱动 VSTOR 上的负载并在 VBAT_SEC 上为电池充电、则 VSTOR 和 VBAT_SEC 电压都会下降。  VBAT_OK 是比较器监控 VSTOR 电压的输出、对充电没有影响。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    即使 VBAT_SEC 降至 VBAT_OK_PROG 以下、VSTOR 也会保持 VBAT_SEC 的输出吗? 或者、如果没有 VBAT_PRI、多路复用器是否会停止工作? 谢谢你。

    此致、

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diana、

    VBAT_OK 是比较器的输出、它报告相对于 VBAT_OK_PROG 和 HYS 电阻器的 VSTOR =VBAT_SEC 的位置。  它不会影响转换器的运行。  多路复用器由一个二极管或 VBAT_SEC 和 VBAT_PRI 供电。  只要 VBAT_SEC 开启、就会为多路复用器供电。

    此致、

    Jeff