This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:查找充电器 IC

Guru**** 2520120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128032/bq24616-find-charger-ic

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件: BQ24610

你(们)好

请推荐合适的产品来替代 LTC4012 LTC4013 LTC4162-L、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述您正在寻找的功能、以便我更好地帮助您进行搜索。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    输入电压为26V、最好为40V

    控制拓扑降压

    Chager 1~5或6个单元格。

    需要电源路径功能。

    需要电池到系统电源开关 SMBus 和独立的两种解决方案。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24616和 BQ24610可提供高达28V 的输入电压 。它们支持高达26V 的电池电压。 它们可在存在输入时将系统连接至输入、在只有电池存在时将系统连接至电池。 拓扑是降压。

    此致、

    Mike Emanuel