This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:D 类放大器问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128491/ucc27282-class-d-amplifier-problem

器件型号:UCC27282
主题中讨论的其他器件: LMG1210

我将使用 UCC27282制作 D 类放大器。
他的 LI 和 HI 是否可以用作比较器?
如果不是、您能否建议使用哪种比较器可以输入15MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia-Hua、

    感谢您关注 UCC27282。 您是否正在寻找 UCC27282的半桥驱动器功能或主要用作比较器? 对于15MHz 运行驱动器、我建议使用 GaN 驱动器、例如 LMG1210。 它们针对高频运行进行了优化、15MHz 在工作范围内。 UCC27282针对开关频率通常不超过几 MHz 的标准 MOSFET 电源应用。  

    使用输入作为比较器、理论上可以工作、但您不能调整阈值、容差将不如专用高速比较器精确。 我会 在 TI .com 上搜索高速比较器、如果您对这些器件有任何疑问、我建议使用比较器器件型号开始新的线程、该器件型号可能是 intererst 的。

    此致、