This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23设计前馈电容器要求查询

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128545/tps546c23-tps546c23-design-feedforward-capacitor-requirement-query

器件型号:TPS546C23

大家好、

我们使用 的是 TPS546C23设计计算器、我们获得了 LC 频率的设计注意事项颜色、并注意了使用前馈电容器的注意事项和建议。  通常、我们在输出电压线路与反馈引脚之间保持前馈。    

 对于 TPS546C23设计、我们将保留前馈电容器。

设计1.  0.88V@16-20A、 O/P RIPPLE = 20mVp-p、电压容差= 3%、 Vin=12Vdc、 FSW=300kHz

为了便于参考、我们附上了屏幕截图供您参考。

请尽快在这里提出建议。

谢谢、此致、

Prasad Tatar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    您可以忽略它、因为 TPS546C23使用电压模式控制、并且在其3类补偿中始终具有一个"前馈电容器"。 因此、LC 谐振中的注释可能是来自内部补偿器件的复制/粘贴。