This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:自放电#39;s 重放不遵循自放电率设置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128411/bq4050-self-discharge-s-beheaviour-does-not-follows-self-discharge-rate-setting

器件型号:BQ4050

 我们使用 BQ4050制作了4节串联电池组并测试了自放电功能。 我们测试了2个电池组、其中一个自放电率为每天0.47%(电池组#1、更像是实际泄漏)、另一个为每天2.55%(电池组#2、用于实验)、我们将其放置2个月、每周读取状态。 目前、我们发现随着 RSOC 越来越低、电池组#2的 RSOC 下降得更慢、每次我们检查电池组#2中的 RSOC 差异和 BQ4050计算的自放电时、趋向于接近电池组#1的数量。

 我们想知道自放电计算中是否存在  数据表中未列出的机械现象、我们还想知道如何使 BQ4050仅按我们设置的自放电率计算自放电。