This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988

Guru**** 2583485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128055/tps65988-tps65988

器件型号:TPS65988

您好、TI 团队、

美好的一天!

 关于案例号 CS1215243。 我们建议在论坛中发布查询、详情如下:

I2C 接口是否足以访问 TPS65988的 ROM 以加载二进制映像?我们是否需要 SPI 接口?

我们计划提供35W 的定制充电曲线、因此此处提出了问题。

谢谢、

Nithiyantham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nithiyantham、

    感谢您的支持!

    对于 TPS65988、您需要使用 SPI 加载二进制文件。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助!