请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM136A-2.5QML-SP
大家好、
LM136AH-2.5RLQV 和 LM136AH-2.5RQV 之间有何差异? 我已经检查了 DLA SMD (5962R0050102VXA 和5962R0050101VXA)、但 在器件型号中的5962R0050102VXA 和5962R0050101VXA ('02'和'01')后缀上没有找到任何明确的说明。
遗憾 的是、我们命名规则指南的第2页未显示工程图编号后的"01"和"02"后缀的含义。 您能帮助我们如何为客户解释此后缀吗?
提前感谢!
此致、
Jejomar