This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:通过外部 I2C 主器件进行 OTP 编程

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126994/tps650861-otp-programming-via-external-i2c-master

器件型号:TPS650861

您好!

下面是器件型号 TPS650861所需的电压序列

序列 输出 电压(V)
1 BUCK4 0.9.
2. BUCK1 1.8
2. BUCK6 1.2.
2. 降压通道2 0.85
3. SWB1 1.8
3. SWB2 1.8
任何 BUCK3 1.2.
任何 负载1 2.5.
3. BUCK5 3.3.

我已根据上述要求填写了 OTP Generator Excel 表格。

请验证为 OTP 编程生成的寄存器设置值。 我已附上 Excel 工作表供您查看。

供参考:我们有一个外部 I2C 主设备、通过它我们可以对器件进行编程。

此致、

Jainendra  

e2e.ti.com/.../TPS65086100-OTP-Generator-V2p5.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、  

    感谢您的参与。 目前、我们的支持需求非常高、但我们将查看您所附的已填充 Excel 表格、并在接下来的2个工作日内为您提供答案。 提前感谢您的耐心等待。  

    谢谢、此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、  

    感谢您的耐心等待。 我已经查看了随附的 Excel 表格、请参阅下面的评论。  

    -您似乎已交换 BUCK1和 BUCK5的电压设置。 在 Excel BUCK1 = 3.3V 和 BUCK5 = 1.8V 上、需要更新这些参数、以匹配您在线程中提供的上述表格。  

    -I 建议将 SWB1和 SWB2的负载开关电源正常电压选择调整为1.8V。 它们当前设置为3.3V、但如果您计划在1.8V 电压下运行、如上所述、电源正常设置也应为1.8V。

    -对于您的定序、我认为您需要将 CTL3分配给 BUCK5而不是 CTL2以与上表匹配。

    最后、请注意、根据对 LDOA1 (序列中的 LDOA1 =否、默认情况下的 LDOA1 =否)所做的选择 、它当前未由任何 CTL 引脚启用、需要通过 I2C 打开。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    我们更新了该表  

    序列 输出 电压(V)
    1 BUCK4 0.9.
    2. BUCK1 3.3.
    2. BUCK6 1.2.
    2. 降压通道2 0.85
    3. SWB1 1.8
    3. SWB2 1.8
    任何 BUCK3 1.2.
    任何 负载1 2.5.
    3. BUCK5 1.8

    PFA 更新的 Excel 工作表也是如此。

    我有以下查询:

    1.我必须一次性在脚本发生器选项卡中提到的 I2C 地址0x38写入所有值。 之后,我们能否 取得 所需的结果?

    Regars、

    Jainendra  

    e2e.ti.com/.../8176.TPS65086100-OTP-Generator-V2p5.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、  

    感谢您提供更新的 Excel 工作表。 您的设置现在看起来是正确的、并与包含的表相匹配。  

    1) 1)请按照编程指南中的说明进行操作、该指南已在此处链接: TPS650861非易失性存储器编程指南

     有关如何进入编程模式的具体说明(第11页)、然后在将脚本发生器选项卡中的所有值写入 I2C 地址的0x38和0x5E 后、必须将设置刻录到 OTP 存储器中。  

    此致、

    Garrett