This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:在 EVB 中启用 ALT 模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125790/tps65988evm-enabling-the-alt-mode-in-the-evb

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988TUSB1064TUSB564

大家好、

我已经尝试启用交替模式以生成视频、并在 TPS65988 EVB 中使用 Display 端口连接。

无论我通过最新的"应用程序自定义工具"尝试了什么配置、我都没有成功。  

启用"支持 DP v1.3信令"选项。

尝试使用的端点设备是具有 Thunder 螺栓连接的 Samsung S10 / S20 /笔记本电脑。

请附上配置工具的项目示例、或者让我知道如何正确配置。

此功能是我们项目行中必须使用的功能、我将提供任何功能辅助。

非常感谢、

Roee。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roee、

    请注意、TPS65988EVM 仅设置为支持 USB-PD 端口的 DisplayPort 拉电流。 TPS65988EVM 用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/slvub62b/slvub62b.pdf 的第7.1.3节介绍了支持测试设置 

    根据您的描述、您似乎正在尝试从连接到 USB-PD 端口的手机/笔记本电脑中获取视频、并将该显示屏显示在连接到 EVM 另一端的 DisplayPort 的显示器上。 TPS65988EVM 上的多路复用器和支持硬件将无法支持这种情况。 TPS65988EVM 设置为将 DisplayPort 视频源输入接入 EVM 的 DisplayPort 连接器、然后将其传输到连接到 USB-PD 端口的监视器。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答、您的假设是正确的。

     TI 是否有符合我要求的芯片/解决方案:

    a.从 USB-C ALT 模式获取视频并将其转换为显示端口(作为输出)?

    b.是否启用为连接的 USB-C 设备充电并控制其 PDO?

    我看到"TUSB1046"(也有 Evolution 板) 对我们来说是一个很好的解决方案、如果是、请告诉我。

    如果是,该芯片满足我的要求有多复杂? 它是否有任何用于 Evolution 板的 GUI /应用程序,让我无需经过任何冗长的开发过程即可配置 IC?

    非常感谢、

    Roee。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roee、

    从 USB-PD 控制器的角度来看、TPS65988仍然是正确的 IC。 但是、TPS65988EVM 使用 TUSB546多路复用器器件、不支持您的数据需求。 您需要使用 TUSB564或 TUSB1064才能满足您所述的要求。 但是、该器件非常相似、仅支持您所需的 DisplayPort 数据方向。 通过 PD 控制器对多路复用器的控制是相同的(GPIO)

    我建议您针对器件型号 TUSB1064提出新问题、以便这些器件专家在多路复用器的立场上提供进一步帮助。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、使用  TUSB564 并不能满足我的要求、尽管 它确实提供了数据路径:USB-C 交替模式显示端口。 它n`tn`t 连接的器件进行电力输送协议(Ca m Ω 更改 PDO)。  

    TI 是否具有这样一个 IC、该 IC 可实现以下两种功能:数据端:Type C -> DP 以及为连接的器件进行电源充电投射电力输送协议。 许多其他公司都有这样的解决方案(例如 STMicroelectronics)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roee、

    是的、可以为 数据侧启用 TPS65988 + TUSB564组合:C 型-> DP 、并 为连接的器件提供电源传输协议。 请注意、您需要 PD 控制器(TPS65988)来处理电力输送功能、并需要超高速多路复用器(TUSB564)来处理数据功能。  

    谢谢、
    Eric