This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:到反馈引脚的 PWM 信号的处理

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124558/tl594-treatment-of-pwm-signal-to-the-feedback-pin

器件型号:TL594

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 发送到反馈引脚的 PWM 信号、而误差信号放大器不使用。

请提供参考设计或电路示例。

我认为有必要使用 CR 滤波器将 PWM 信号转换为直流信号。

此外、如果不使用误差信号放大器、请告知我们引脚配置

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    如果直接驱动 FB 引脚、则应向 FB 施加一个直流信号、该信号代表测得的控制信号(分压输出电压)和电压基准之间的电压误差。 应配置未使用的放大器、以便将其输出驱动为低电平、从而使放大器输出关闭。 您之前曾提出过问题、您可以在此 E2E 主题中看到原理图配置。 如果仅使用了一个放大器且将禁用一个放大 器、则类似情况也适用、并且此 E2E 主题中也对此进行了介绍。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    客户还有其他问题、请告知我们。

    将 PWM 信号通过 RC 滤波器输入到 FB 引脚是否存在任何问题?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    在电气方面、这没有问题、但如果您要设计闭环电源转换器、则的性能将不会很好。 当您向 FB 添加如此大的 RC 时间常数时、瞬态响应和调节将受到影响。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一