This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:TPS73801仿真模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801, TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127733/tps73801-sep-tps73801-simulation-model

器件型号:TPS73801-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS73801

您好!

我正在设计中使用 TPS73801、但我在 TI 站点中找不到仿真模型。 我想知道有人能不能帮助我模拟器件行为、从而获得稳定性分析、相位和增益裕度。

此致、并提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:我之前错误地说 TPS73801-SEP 没有型号。 这是不正确的。 可以在下面以绿色突出显示的答案中找到正确的指导。

    你好、Raul、

    TL1963A 的模型 可用作粗支架。  

    器件之间存在一些电气差异、因此不是一个完美的替换器件、我不建议在最坏的情况下进行分析、但它应该足以进行概念验证仿真。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复、我将使用替代模型作为设计中初始稳定性状态的近似值。 遗憾的是、我需要 一个有效的模型来进行最坏情况分析。

    是否有任何与 TPS73801等效的模型可供使用?

    提前感谢

    劳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    抱歉、我之前提到了错误的产品页面。 您能否说明您使用的是 TPS73801还是 TPS73801-SEP? TPS73801-SEP  确实有可用的 SPICE 模型。

    您可以在 TPS73801-SEP 产品页面的设计工具和仿真选项卡下找到它。

    我看了一下该文件、需要注意的一点是:当库文件扩展名被大写时、PSpice 在识别库文件时遇到了问题。 下载模型文件时、请确保重命名该文件、以便".LIB"扩展名全部为小写而不是大写。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    是的、我们使用 的是 TPS73801-SEP。 感谢您的支持。 我认为、借助该模型、我可以执行分析。

    谢谢

    劳尔