This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:D2调光问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128209/tps92200-d2-dimming-question

器件型号:TPS92200

大家好、

我对 TPS92200有疑问。

D2看起来具有扩展范围的模拟调光。

但是、D2是否也会进行 PWM 调光?

还是仅进行模拟调光?

规格表清楚地显示 D1同时执行这两项操作,但并未明确表示 D2也同时执行这两项操作。

我需要 PWM 调光;我们不使用模拟调光。

我假设所有器件都具有这两种模式(具有更宽模拟调光范围的 D2)、但可能情况并非如此?

底线是、我想确认 D2将执行 PWM 调光。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor

    D2仅支持模拟调光、而 D1可同时支持模拟调光。 如果必须进行 PWM 调光、则可以选择 D1。

    谢谢