This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 不工作

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104678/tps61165-pwm-does-not-work

器件型号:TPS61165

我们有两个新旧的背光灯、驾驶条件相同、

oldnew

使用旧背光时、亮度可由 PWM (PWM 频率为10kHz)正常控制、

但使用新的背光时、PWM 无法正常工作。

原理图如下所示:

这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    您能否帮助确认旧器件和新器件都是从 TI 或其代理商处购买的?

    您是否介意澄清 PWM 如何无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    IC 是从 Arrow Electronics 分销商处购买的。

    使用旧背光时、亮度可由 PWM (PWM 频率为10kHz)正常控制、

    CTRL 引脚的波形如下:

    但使用新的背光时、PWM 无法正常工作。

    CTRL 引脚的波形如下:

    这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    如何通过 MCU 或波形发生器提供 PWM 信号?  与旧版相比、新背光似乎有额外的下拉电阻。 这种现象是否有规律的规律? 频率或占空比变化的任何差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供来自 MCU 的 PWM 信号。  在 PWM 运行期间、新背光的频率错误且不规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    对于新的背光器件、请帮助检查以下项目:

     条件:MCU PWM 应用于 Ctrl 引脚、TPS61165不起作用、提供 Ctrl 引脚的波形

     条件:MCU PWM 应用于 Ctrl 引脚、TPS61165工作、提供 Ctrl 引脚、SW 引脚、VLED、ILED 的波形。

    我还想确认应用条件:5VDC 输入、3*11 LED 配置、LED 灯串电压27.9和 LED 总电流220mA?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    应用条件为5VDC 输入、3*11 (3个串联 LED 和11个并联 LED) LED 配置、LED 灯串电压9.3、LED 总电流220mA。

    1.TPS61165不起作用、Ctrl 引脚的波形  如下所示:

    TPS61165的工作原理如下、 Ctrl 引脚和 SW 引脚的波形 :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    从结果来看、即使 TPS61165不工作、Ctrl 引脚上的 PWM 信号似乎也不正常。 您能否检查来自 MCU 的信号(如果它 在路径中存在干扰)?  

    此外、新背光和旧背光的布局是否保持不变?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    1.我换了另一个品牌的 IC、PWM 可以正常工作、所以它似乎不是 PWM 信号或背光的问题。 你有什么看法?

    2.我尝试将一个下拉电阻器连接到 CTRL 引脚、这可以在轻松缩放模式下进行调光、但这种方法似乎与规范不一致。 对此修改是否有任何疑问?  或者是否有任何地方可以在电路上进行调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    1. 新购买的设备中有多少设备存在此问题? 您是否完成了更改故障板上旧 TPS61165的测试? "其他品牌"是什么意思?  根据您在#1中的描述、我的理解是、这个问题在更改旧 TPS61165并保持其他条件不变后已不复存在、那么这个问题似乎与 TPS61165本身更相关、而不是 PWM 信号、背光、电路板布局或其他因素。  

    2.我认为下拉电阻器不能使 PWM 信号遵循简单缩放模式的逻辑。 通常、应在 MCU 中使用数据表中显示的时序对其进行预编程

    我建议通过交叉检查测试、交换旧器件和新器件来进一步确认这是器件本身造成的。 此外、在异常情况下提供更多波形也会有所帮助、即 SW 引脚、VLED、ILED。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    1.我已将 TPS61165替换为其他品牌的兼容 IC。 更换 IC 后、PWM 可以正常工作。

    我们的客户目前有460件(PWM 不能调光)、工厂仍有600件待生产。 是否可以处理紧急情况?

    我们 对其进行了测试、确实有一个下拉电阻器连接到 CTRL、这可以在轻松缩放模式下进行调光。 在这种使用中是否会有任何担忧? 或者是否有任何其他修改方法?  我们的代理是 Arrow Electronics、我们是否可以将样片发送给他们进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    下拉电阻器的值是多少? 请分享新原理图。 添加下拉电阻后、是否可以通过不同的 PWM 占空比来更改 LED 电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    下拉电阻为1KΩ Ω。

    添加下拉电阻后、可用于更改 LED 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    实际上、不知道为什么这符合我的理解、这只会在 Ctrl 引脚上添加~0.5V 直流失调电压。

    正如您提到的旧产品可以正常工作而新产品不能正常工作、我想您是指 TPS61165的不同批次。 如果真的很紧急、请分享 Vin、Ctrl、SW、VLED 的波形、我将进行检查。 我们可能会首先使用该解决方案。 同时、将问题器件发送回 FA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    现在、新背光使用 TPS6115、PWM 无法正常工作、我将其替换为其他兼容 IC (不是 TPS6115)、PWM 可以正常工作。 不同批次的 TPS6115。

    使用具有新背光波形的 TPS6115如下:

    VIN=5V、黄色为 CTRL、Bule 为 VLED。

    黄色为 CTRL、Bule 为 SW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    1.对于波形、是否可以放大以查看 SW 的几个开关周期中的详细信息? 此波形中输入 PWM 的占空比是100%?   在新原理图中、可以控制电流。 然后、您能否以与100%相同的方式在50% PWM 占空比和20% PWM 占空比下提供波形。 最好检查不同占空比下的电流、以查看电流是否遵循 I=220mA * PWM 占空比。  

    2.您是否想尝试同时删除 R40和 R41并查看结果的操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    如果这里没有更新、我想关闭这个线程。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    抱歉!

    我手头上的 TPS61165 (SOT-23封装) 损坏、TI 网站没有库存可申请样片。

    稍后我将向我询问工厂测量数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    是的、请随时讨论以了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    请参阅 ES 模式的波形、但使用 PWM 模式仍无法进行调光。 同时移除 R40和 R41、PWM 模式和 ES 模式不能调光。

    e2e.ti.com/.../waveform.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    很抱歉、目前我无法通过电话解压缩文件、无法连接到 PC 上的 E2E 网站。 我将再次尝试、并在我解决此问题后立即向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    根据 Vin、SW、VLED 的结果、在波形中显示的 Vin=~5V、VLED=~9V 和 SW 1.2MHz 频率下、运行似乎正常。 FB 电压(或 LED 电流)是否在25%、50%、100%以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    FB 电压25%、50%、100%如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    FB 电压看起来跟占空比变化一样。 您能否帮助再次澄清"使用 PWM 模式仍然无法进行调光"。 到目前为止、FB、SW、Vout 的波形看起来正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    目前、只有 ES 模式可用于实现调光、但 PWM 模式仍然不能调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    以上波形(SW、Vout、FB)均处于 ES 模式下? 如果是、请在  PWM 模式下提供 SW、Vout、FB。(25%、50%、100%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    是的、之前提供了 ES 模式的波形。  

    在 PWM 模式下、当 STEP 为256时、背光不会闪烁、但当 STEP 低于255.e2e.ti.com/.../video_2800_2_2900_.mp4时、背光会闪烁 。原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    从视频中可以看出、256以下的 LED 电流不稳定。 正如我提到过的、波形会很有用。 您还可以尝试在额定电压为50V 的情况下将输出电容器增加到10uF 或更高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我尝试将输出电容增加到10uF、但背光仍在256以下闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    PLS 共享 PWM 模式下的 FB、Vout、SW、电感器电流波形。 ES 模式下的波形正常、在这种情况 下、LED 电流可根据占空比进行更改。

    如果在 PWM 模式下进一步获取波形不方便。 您可以使用 ES 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    在 PWM 模式下 、FB 在256端具有200mV 的输出、但在256.e2e.ti.com/.../FB_2800_PWM-mode_2900_.mp4下不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    此处提供了一些摘要:

    工作条件:VIN=5V、Vo=9.3V、ILED=220mA、LED 3s11p、L=10uH。 根据 理论分析、我这边的参数是可以的。   因此、我建议申请一个 EVM 并比较 EVM 和您的演示   

    2. ES 模式运行良好,PWM 模式闪烁。 输入 PWM 信号具有异常下拉电阻、这可能会导致前一波形中的运行不稳定。   这种现象是否仍然存在?  如果是、请尝试在 PWM 输入端添加1KR 50pF 的高频滤波器、并查看任何改进  

    TPS61165在 PWM 模式下无法正常运行、其他兼容 IC 正常。 它们之间有什么区别?

      PWM 输入、SW、电感器电流的波形可帮助我更好地检查详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    兼容 IC 的规格如下:

    TPS61165无法在 PWM 模式下正常运行是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    根据您之前的输入 PWM 波形、PWM 信号可能会受到干扰、因此我建议在 PWM 引脚上添加高频滤波器。  

    下周我可以尝试在 EVM 上验证您的运行条件、看看这是否与布局有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    如果 PWM 信号受到干扰、为什么 TPS61165可以与旧背光配合使用以正常调节 PWM 调光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    如前所述、您是否完成了 ABA 锯切测试?  我只想看看这是否与质量有关。  

    ABA 表示:旧背光板+n 新61165、新 背光板+旧61165。

    您提到61165可以使用旧背光、那么它们是否保持相同的布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    是的、 我已经完成了 ABA 交换测试。

    旧背光+新61165、PWM 可以正常工作。

    e2e.ti.com/.../Old-backlight-_2B00_-new-61165.mp4

    新背光+旧61165、PWM 无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../New-backlight-_2B00_-old-61165.mp4

    PCB 布局完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    然后、我认为这应该与背光板相关、而不是基于 SWaP 测试结果的 TPS61165相关、因为新的和旧的 TPS61165都可以在旧的背光上工作。 您需要比较旧背光板和新背光板并检查它们之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    目前无法找到新背光和旧背光之间的差异、新背光使用与其他品牌引脚对引脚兼容的 IC、PWM 也可以正常调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    基本上、如果没有 PWM 模式中的波形、我就无法进行进一步分析。 我现在看到的是闪烁的视频、我想电流不稳定。 您可以尝试更改电感(22uH 或4、7uH)或 comp 电容器(100N 或470n)以查看任何差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我更改了电感(22uH)或补偿电容器(100N 或470n)、屏幕仍然闪烁。

    e2e.ti.com/.../comp-capacitor--100nF.mp4

    e2e.ti.com/.../comp-capacitor--470nF.mp4

    e2e.ti.com/.../inductance-22uH.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    您需要提供的信息:

    1.请在  PWM 模式下连接 PWM 模式 SW、Vout、FB。(25%、50%、100%)

    2.请提供新旧背光板的布局文件以供审核

    3.尝试在 PWM 输入引脚上添加滤波器

    我将安排一些时间进行布局审查。 我想不出更多的其他操作、因为 EVM 在您的运行条件下工作良好、我可以进一步检查的是基于交换测试的布局。 此外、也不知道为什么另一个 P2P 品牌起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

     新旧背光板的布局文件 如下所示:

    e2e.ti.com/.../OLD-backlight.pdf

    e2e.ti.com/.../NEW-backlight.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    感谢您提供的信息、在我取得一些结果时、我们将提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    有好消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    请允许我延迟一点、我将在本周内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    不确定它们是否是看起来不像 PCB 布局文件那样的正确文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我的背光规格中仅包含此 PCB 布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    根据我的理解、这实际上是一个 PCB 制造文件、而不是 PCB 布局文件。 我无法确定包括 IC 在内的元件是如何放置的、布线是如何布置的、GND 平面是如何放置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    PCB 布局如下:

    顶层:

    底层:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8月12日之前我不在办公室,答复将被推迟。 很抱歉