This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 不工作

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104678/tps61165-pwm-does-not-work

器件型号:TPS61165

我们有两个新旧的背光灯、驾驶条件相同、

oldnew

使用旧背光时、亮度可由 PWM (PWM 频率为10kHz)正常控制、

但使用新的背光时、PWM 无法正常工作。

原理图如下所示:

这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    查看 PCB 后、建议将二极管放置在器件的 SW 引脚附近、以缩短 Trance 长度、从而更好地运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    当在 SW 引脚和 GND 附近添加二极管(5819)时、背光将不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    还有其他方法可以解决这个问题吗?