This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压稳压器产品选择

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128296/voltage-regulator-product-selection

主题中讨论的其他器件:TPS56637TPS56339

您好!

你好。

客户需要一个电压稳压器来保证0至10V 的输出电压以及高分辨率、因为这是一个控制信号。 当输入超过10V (不一定是10V、它可以达到15V)时、它被设定为一个最大电压。 它还必须具有短路保护、反极性 保护和低压降特性。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    负载要求是什么? 建议使用 TPS56339 (3A)和 TPS56637 (6A)。  

    BRS、  

    Edwin。