This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:RTS5452竞争对手器件更换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128019/tps65988-rts5452-competitor-part-replacement

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

你(们)好。

我有一个来自客户的桌面 POS 项目、我发现使用了 USB 3.1 PD 部件。

竞争对手的器件型号是 RTS 5452、是 Realtek USB 3.1 PD 解决方案的一种解决方案、RTS 5452连接 CPU 板、触摸板和显示器模块(用于19V 60W VBUS 电源)

请您就我们可能 具有竞争力的任何解决方案提供意见或反馈吗?

在 TI.com 上浏览时、我只发现 TPS65988是一个类似的器件、我需要您的建议(未找到交叉参考)

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您与 E2E 联系!

    我已经为这个主题分配了相关人员、我们很快就会回来。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到有关 RTS5452的任何信息。  

    但是、如果您希望实现具有60W 和 DisplayPort 的 USB Type-C PD 端口、我建议使用 TPS65987D 或 TPS65988。 TPS65987D 将用于单端口应用、而 TPS65988将用于双端口应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    Tks、征求您的建议