This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:与 TPS3840DL27兼容

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840, TPS3840, TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128196/tps3840-compatible-with-tps3840dl27

器件型号:TPS3840
主题中讨论的其他器件:TLV840

客户现在正在使用 TPS3840DL27、他们请求获得第二源器件。  

我已查看 TI 网站、看起来 TPS3840DL27-Q1现在还未发布? 对吧? RTM/采样计划是什么时候?

或者、与 TPS3840DL27兼容并引脚相同的现有器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TLV840器件与 TPS3840引脚相同。 遗憾的是、这两种器件都没有2.7V 型号。 但是、TPS3840-Q1和 TLV840有2.8V 型号、TPS3840-Q1有2.5V 型号。  这些工作是否适合客户?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 客户请求的阈值电压确切为2.70V。 何时可以使用? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TPS3840 - TPS3840PL27DBVR 具有推挽低电平有效型号。 这对客户是否有效?

    谢谢、

    Patrick