This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489-Q1:适用于100W PD 的 EVM 查询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489-Q1, LM3489, TPS5450, LM25088, LM61460, LMQ61460, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123689/lm3489-q1-quires-on-evm-for-100w-pd

器件型号:LM3489-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3489TPS5450LM61460LMQ61460LM61495

您好!

我们正在设计一个可在 DFP 模式下提供100W PD 电源(20V、5A 最大值)的底座、并具有用于下行端口的 USB3.2集线器。

我们有以下问题:

 TPS65987D 似乎适用于我们的应用。 我们已查看 TPS65897EVM  电路板原理图。 在用于输入电压降压转换的 EVM 板上   、使用了 LM3489-Q1降压转换器。 我认为 EVM 能够提供20V @ 5A (100W)、但降压转换器的额定电流最大为4A。

那么、我们可以将此降压转换器用于5A、还是可以建议使用适用于20V、5A PD 的任何其他降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS5450-Q1似乎是 LM3489降压的替代产品。  

    但这没有滞后 PFET 特性、开关频率为500kHz。

    我们是否可以使用该降压转换器代替 LM3489?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    LM3489使用一个可实现100%占空比的 PFET、从而使 VIN≈VOUT。

    当 VIN 接近 VOUT 时、TPS5450将具有压降电压限制、这些限制与最小关断时间和最大占空比有关。 请参阅 TPS5450数据表中的公式13。

    如果您正在进行20VIN 操作并尝试获得20VOUT、TPS5450将无法正常工作。

    LM3489是一款控制器、因此只要 PFET 和二极管能够处理与较高电流相关的温度、就应该能够将 LM3489用于5A。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥兰多

    感谢您的回复。

    在我们的应用中、输入电压为24V、因此我认为 TPS5450也可以工作。

    或 在 TPS65897EVM LM3489原理图块中 、使用了 PDS1040L (额定电流10A)二极管和 AON7403L (额定电流8A (Ta)) PFET。

    这两种器件的额定电流均高于5A。 那么、我可以使用 LM3489吗? 我可以使用另一个 具有更大 ID (持续漏极电流) 和更低 RDS (导通电阻)的 PFET 来减少发热。

    如果我们使用 TPS5450、其开关频率为500kHz。 它是否会影响输出、因为 LM3489在1MHz 开关频率下工作?

    我找到了 另一款看起来适合我们应用的降压控制器 LM25088。

    我不是电力电子学的人、您能不能指导我们哪些降压更适合我们的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    这些是较旧的器件、请考虑 LM61460或(具有集成电容器以降低 EMI 的 LMQ61460)。

    LM61495也是一个选项。

    请参阅下面的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa33/snvaa33.pdf

    您提到的这些器件是控制器、它们需要外部 FET∨二极管、它们对于高温环境应用非常有用、但布局比我提到的转换器更复杂。(集成 FET)。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    此 BUCK 选项听起来很完美。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 奥兰多、

     

    我发现 LM61460和 LM61495北侧转换器 IC 存在主要库存问题。

    您可以建议使用任何类似的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    从我可以看到、LM61460正在运送途中、应尽快进行补充。

    -奥兰多