This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:适配器模式下的低功耗模式

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126764/bq25720-low-power-mode-in-adapter-mode

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ25710

大家好、

数据表列表"在存在适配器的情况下不启用低功耗模式"、

但是、如果我们在低功耗模式下仅在电池中插入适配器、

寄存器是否会刷新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    当适配器存在时、低功耗模式或低功耗位将被忽略。 换言之、充电器将退出低功耗模式、并在插入适配器时以性能模式运行。 (低功耗位保持不变。)

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    谢谢、

    因此,对于适配器,充电器不关心 位是0还是1,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、

    添加一个条件、

    是否可以在适配器加电后立即将该位设置为1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我的客户遇到了一些问题、  

    当它们在仅适配器期间将该位设置为1时,比较器阈值从2.3V 变为1.2V,

    但为什么呢? 我认为这只会在电池使用期间产生影响  

    为什么不建议仅使用适配器启用此功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN_LWPWR 模式和 EN_PROCHOT_LPWR 是两个不同的寄存器/位。  EN_PROCHOT_LPWR 仅在 EN_LWPWR=1时在电池中有效。 数据表9.3.21.1包含 EN_PROCHOT_LPWR 的详细部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我知道、但今天我自己在 BQ25710 EVM 上进行了测试、

    在仅 适配器期间设置 EN_PROCHOT_LPWR=1后、阈值实际上会变为1.2V、

     有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它提到"独立比较器阈值始终为1.2V"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    但您说这 仅在电池使用期间有效?

    但我只是适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、之前的注释针对 EN_LWPWR 位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于启用低功耗模式 EN_LWPWR 位。  

    >>适配器存在时,将忽略低功耗模式或低功耗位。 换言之、充电器将退出低功耗模式、并在插入适配器时以性能模式运行。 (低功耗位保持不变。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您会一直说  EN_LWPWR 位。

    但我  一直都是指 EN_PROCHOT_LPWR……

    那么、让我再次这样做、因此 即使在仅适配器期间、EN_PROCHOT_LPWR 也会将比较器阈值更改为1.2V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    如果我在 "仅适配器"期间设置 EN_PROCHOT_LPWR=1、这是否意味着 PROCHOT 仅监控 COMPOUT?

    还是像往常一样监控所有东西?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此组合无效。 适配器存在时、请勿启用低功耗 PROCHOT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我更希望我的问题得到一个解释性的回答,否则 我们就会花更多的时间来回讨论这个问题。

    让我以这种方式进行设置、因此如果我设置  EN_PROCHOT_LPWR=1、那么不仅 COMPOUT 阈值会发生变化、

    此外、PROCHOT 将仅监测 COMPOUT、这意味 着 EN_PROCHOT_LPWR=1也仅在适配器期间有效、

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样。 这就是数据表显示"存在适配器时、请勿启用低功耗 PROCHOT 的原因。"