This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:12h[8]能否提高效率?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128182/bq25720-can-12h-8-improve-efficiency

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25710

大家好、团队、

BQ25720具有一个在12h[8]位与栅极驱动强度相结合的函数。
我应该如何使用此功能?

BQ25720是 BQ25710中的更新器件、最大充电/输入电流会增加、因此我想当电流高于 BQ25710额定值(8A/6A)时、应启用12h[8]。
但我还想、即使电流较低、也可以启用12h[8]来降低开关损耗、因为栅极驱动强度意味着更高的栅极驱动电流。 当然、开关噪声会增加。
请告诉我该位是否有助于提高效率。
数据表中是否显示了在12h[8]=1b 条件下测得的效率曲线?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    DIS_STRGRV=1b。 设置 DIS_STRGRV=0以使用强大的栅极驱动。 它 极大 地提高了系统效率(0.5~1.5%)。 数据表效率曲线是通过强大的栅极驱动获得的。  

    此致、

    老虎