This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:禁用可为电池电量耗尽进行充电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127350/bq25703a-disable-to-charge-to-dead-battery

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

大家好、团队、

 

在客户的 EE 投影仪中、他们使用了我们的 BQ25703A、我们最近遇到了充电问题。 当我们使用 BQ25703为 深度放电的电池组(1p2s、18650、总3.0V)充电时、 它将为1.4s (时间固定)充电、然后无法充电。 我们已经完成了这些测试

1) 1)已连接深度放电的电池、然后插入适配器。

a.测试 VSYS (黄色波形)和 ICHG (绿色)。

 k

b.测试 VBUS (蓝色)

c.测试 CHARGE_OK (蓝色波形、 始终为高电平)

2) 2)适配器已连接、然后插入深度放电的电池。

a.测试 VSYS (黄色波形)、VSYS 下降到 SYSMIN 设置值、这是有道理的。

b.测试 VBUS、CHARGE_OK

两者 都是正常的、在插入电池电量耗尽之前和之后、波形不会改变。

所以问题只发生在 A 的情况下、您能给我们一些建议、说明原因是什么以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dillen、

    BQ25703A 具有 AUTO_WAKEUP 功能、可"在无电池或深度放电电池的情况下瞬时启动"。 我们通常在连接适配器之前连接一个电量耗尽的电池。  

    这与您描述的不同。 首先连接适配器、然后是电池电量耗尽。 充电器可能会对您的序列做出不同的响应。 电池电量耗尽时、充电器可能会触发保护功能。 建议轮询寄存器转储并检查充电状态寄存器。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的热情支持。 让我澄清一下 、重点讨论真正的问题。

    1."我们通常在连接适配器之前连接一个无电电池。 "

    >>我们确实有问题( 它将收取1.4s (时间固定),然后无法充电。) 已连接深度放电电池、然后插入适配器。 波形已附加

    2.“您先连接适配器,然后连接电池电量耗尽”

    >>这不是 我们要关注的关键条件。 在这种情况下不会出现问题、 类似的 E2E 问题中也提到了进行此测试的问题、因此我们完成了此测试、没有发生任何情况。  我们现在可以忽略此测试条件、因为在实际产品中、我们无法 插入和拔下电池。

    我们稍后将添加寄存器文件。 考虑到波形中反映的问题很明显、您能否查看波形并向我们提供一些建议、说明出现此问题的原因?

    BRS、

    Dillen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在查看寄存器转储后提供评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger,

    BQ25703由 MCU 进行配置。 在上电后、在异常情况下、该寄存器尚未配置。 下图是 I2C_SDA 的波形。 配置源代码也会发送给您。

     e2e.ti.com/.../bq25703.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dillen、

    我怀疑代码是在启动过程中发送的。 BQ25703具有内部启动序列。 它持续大约150毫秒。 建议在发送命令之前等待200ms。  

    直流电源的上电顺序如下:
    在 VBUS 高于 VVBUS_Conven 后的50ms、启用6V LDO、并且 CHRG_OK 变为高电平
    2.输入电压和电流限制设置
    3.电池配置
    4.150ms VBUS 高于 VVBUS_Conven 后、转换器上电。