主题中讨论的其他器件: BQ25703
大家好、团队、
在客户的 EE 投影仪中、他们使用了我们的 BQ25703A、我们最近遇到了充电问题。 当我们使用 BQ25703为 深度放电的电池组(1p2s、18650、总3.0V)充电时、 它将为1.4s (时间固定)充电、然后无法充电。 我们已经完成了这些测试
1) 1)已连接深度放电的电池、然后插入适配器。
a.测试 VSYS (黄色波形)和 ICHG (绿色)。
k
b.测试 VBUS (蓝色)

c.测试 CHARGE_OK (蓝色波形、 始终为高电平)

2) 2)适配器已连接、然后插入深度放电的电池。
a.测试 VSYS (黄色波形)、VSYS 下降到 SYSMIN 设置值、这是有道理的。

b.测试 VBUS、CHARGE_OK
两者 都是正常的、在插入电池电量耗尽之前和之后、波形不会改变。
所以问题只发生在 A 的情况下、您能给我们一些建议、说明原因是什么以及如何解决?