This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:DDR3L 电压电平

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127814/tps659037-ddr3l-voltage-level

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5729

大家好、

我想 将 TPS6590377ZWSR PMIC 用于 AM5729处理器应用。 在参考设计中、使用了 DDR3 (1.5V 电源) IC、但我们希望使用 DDR3L (1.35V 电源)。 我是否需要更改 TPS6590377ZWSR 中的任何内容?

使用 SMPS3模块为 DDR3供电的参考。 默认值为1.5V。 是否应将 IC 编程为1.35V? 如果是,情况如何?

编辑:我得到了答案、我需要为此 应用使用 TPS6590379ZWSR IC

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此主题的更新!