This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:CV 阶段的电流峰值

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126058/bq25723-current-peak-during-the-cv-phase

器件型号:BQ25723

尊敬的 TI 支持:

我正在使用 BQ25723进行电池充电器项目。 电池是3S 锂聚合物电池、电池充电器的原理图遵循 TI 文档提供的主要指示。

在某些充电周期中、当充电器进入 CV 区域时、我注意到充电电流出现异常行为:如下图所示、一旦转换器进入 CV 区域(充电电流开始下降)、有时会出现意外的电流峰值。

在上面的测试用例中、充电电流设置为~5A、但会注意到不同电流值的这种影响。

此外、可以看出、峰值并非始终触发: 在连续充电的情况下、峰值几乎从不在第一个周期触发、然后开始出现在后续周期中、因此我想知道一些热相关性是否会影响 BQ25723的行为、或者根本原因是什么。  

谢谢、

此致

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们下周再见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否发布更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasilly、

    我们不能重复这种行为。 不过、从 电荷曲线看、我看不到任何损害。  

    此致、

    老虎