This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关多输入电源设计的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127987/questions-about-the-multi-input-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:LM3489

您好:

我有一个长期以来一直困扰我的问题。 现在、我有一个项目需要通过两个 USB PD 接口为器件提供5V 电源、以实现大约15W 至20W 的器件功耗。

但是、我在这里遇到了一个问题、即如何实现两个接口以及为器件供电的多种不同输入电压组合。 因为 USB PD 具有不同的电压输入。

例如、USB 接口1为5V 输入、而 USB 接口2为12V 输入。

因此、我想到了两种解决方案:
1、并联两个直流/直流降压芯片以实现5V 输出。  
2.查找可输入两种不同电压以实现5V 输出的直流/直流降压芯片。

您能否推荐相关的直流/直流降压芯片来满足此要求? 我搜索了很长时间、找不到合适的产品。

谢谢你。