This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460-Q1

Guru**** 2531760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM62440-Q1, LM63460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128149/lm61460-q1-lm61460-q1

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM62440-Q1LM63460-Q1

LM61460-Q1 和  LM62440-Q1  使用相同的裸片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    这里实际上有两个引脚差异(RT 和 EN/SYNC 成为 MODE/SYNC 和 EN)--否则除了电流限制之外,性能没有差异。 如果您需要6A 电流、也可以考虑使用 LM63460-Q1 -这与 LM61460-Q1类似、但其封装布局更简单、热性能更高。

    此致、

    Tim