This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:过零时的额外导通时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127133/ucc28064a-additional-on-time-when-zero-crossing

器件型号:UCC28064A

大家好、

我注意到我的客户在过零期间的占空比非常高、

我知道这是由于额外的导通时间功能造成的、我知道这是为了减少轻负载期间的开关损耗、

但是 、如果它不像往常一样保持恒定导通时间、那么它如何能够保持稳定、因为这是 PFC 的基本原理

谢谢

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、因为输入电容器(在 桥式整流器的输出端)的电压将高于输入交流线路、因此我们最终 在过零点附近形成平坦区域。 轻负载时尤其如此。  控制器的导通时间在过零附近增加以减少这种影响(请参阅数据表中的图1)。 如果存在大量失真、您可以通过减小输入电容器的值来减小失真。  稳定性不会受到太大的影响、但正如您看到的、它会导致波形失真。 将电流与电压匹配是 PFC 的基本功能、但在过零点附近无法很好地实现该功能。  

    希望这能回答你的问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我对 整流器的输出电压将高于输入交流线路的部分感到困惑、我认为这应该是另一种方法、因为存在二极管 VF。

    如果我们能够通过减小输入电容来更轻松地实现这一点、您是否会解释为什么增加导通时间会更好地帮助实现这种失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们讨论的点、Vinac 为零伏、由于放电延迟、电容器上仍有电压。

    通过减小电容器、您可以减少电压 放电所需的时间。 扩展的 Ton 尝试对此进行补偿、但它在轻负载下不是很有效。 此功能实际上已在-065控制器上删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    因此、它用于失真目的、而不是轻负载效率、因为在  传统设计中过零往往具有更高的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

     Ton 扩展的主要目的是尝试改善过零点失真、而不是提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、我们可以关闭这个话题吗?