This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:FD 设置和 RSOC 保持为零

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128057/bq3050-fd-set-and-rsoc-remains-zero

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

大家好、团队、

我已将电池完全放电,低于 CUV 阈值(仅用于测试(电池电压= 2500mV))。 在 CUV 阈值 RSOC 定期显示充电之前、但在此放电之后、RSOC 不会增加到0%以上。 我尝试为电池充电电压= 3450mV。 仍然是 RSOC=0。 设置 FD 标志。 此处随附快照。

是否可以使用 FD 清除电压,而不是 FD 清除百分比? 是否有参数设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    电池应放电至 EDV0。 EDV0将确定 RSOC = 0%。  

    如果电池不断放电至 CUV、则会触发保护。  





    但在此放电后、RSOC 不会增加到0%以上。 我尝试为电池充电电压= 3450mV。 仍然是 RSOC=0。 设置 FD 标志。 此处随附快照。

    看起来监测计未进入充电模式、为了使监测计进入充电模式、平均电流必须大于 Chg 电流阈值。 我需要检查日志文件以进一步调查此问题。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里,我 要附加由我们的软件生成的日志文件。 不确定这是否有用。

    Cell = 3450V 后,RSOC 开始增加。 它 是否显示的 电芯 V 不应超过0%@ 3450mV?

    e2e.ti.com/.../ChargeData.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您提供的内容与日志文件不符。  

    下面是一个日志文件示例。


    此外、请提供您的配置文件。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Jose  

      n`t 我们知道的日志文件,但由于我们使用专有软件创建 Logfile,因此目前我们没有 BQEVSW 日志文件。

    这里是参数文件.gg。

    e2e.ti.com/.../BQ3050EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我查看了您的 gg 文件、我看到固定的 EDV0设置为与 CUV 阈值相同的电压电平。 大多数情况下、固定的 EDV0将配置为稍高于 CUV 阈值、除非您希望 FET 在3160mV 时关闭。  一旦其中一个电芯电压高于 CUV 恢复电压、系统将恢复正常运行。 此时检查 TDA、FD、CUV、XDSG 是否复位、如果这些标志不是0、请检查它发生的电压电平。

    因此、在您的配置中、我看到:

    固定 EDV 0 = 3160mV
    CUV 阈值 = 3160mV
    CUV 恢复 = 3250mV

    我会尝试将 CUV 阈值设置为更低、然后将放电 降至固定的 EDV0 (以避免触发保护)。 然后再次充电、看看 RSOC 是否更有意义。   

    此致、
    何塞·库瑟