This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:高侧 FET 为何如此关闭?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128682/lm5106-why-is-the-high-side-fet-turning-off-like-this

器件型号:LM5106

我使用 LM5106来驱动半桥、但 高侧似乎以非常奇怪的方式关闭。

它会很好地关闭、直到达到电源电压;然后保持电源电压大约50ns、然后继续下降到大约零。 由于这种延迟,软切换效果不好。

有没有关于这种情况发生的原因的想法或关于如何纠正这种情况的想法?

下面是原理图:

仿真:

示波器跟踪显示问题:

最后、示波器迹线显示低侧 FET 没有相同的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您显示的示波器信号与接地相关的 HO 输出。 看起来 HO-HS 实际上会变为低电平、这是高侧驱动器输出、但开关节点会保持高电平、直到低侧驱动器打开。

    您能否获取 HO、HS 和 LO 的示波器图进行确认? 如果在相同的电压标度和相同的接地基准上有 HO 和 HS、则当 HO-HS 为高电平时和当 HO=HS 为低电平时会很明显。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您是一个传奇人物、非常感谢您的帮助。 在我的脑海中,我是以何为参考地而不是以何为参考地。  

    以下是 HO 和 HS 的曲线:

    和 HL 接地:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的评论、并确认我们提供了帮助、 这对我们和论坛上的其他人很有用。

    假设我已经看过一次或两次了。

    此致、