This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:当 LM5122-Q1的输入电压低于7V 时、输出电压将下降、导致后一级由 TPS92515HV-Q1驱动的 LED 灯串持续闪烁。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV-Q1, LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128787/lm5122-q1-when-the-input-voltage-of-the-lm5122-q1-is-less-than-7v-the-output-voltage-will-drop-causing-the-led-string-driven-by-the-tps92515hv-q1-in-the-latter-stage-to-flicker-continuously

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV-Q1

大家好、团队、

当 LM5122-Q1的输入电压低于7V 时、输出电压将下降、导致后一级由 TPS92515HV-Q1驱动的 LED 灯串持续闪烁。

该芯片用于 ADB 项目。 RFB1=1k 欧姆、RFB2=34k 欧姆、FB 引脚的正确电压约为1.2V、Vout 为42V。 输出功率约为50W。  

当输入电压高于10V 时、系统可以正常工作。  

COMP 引脚:RC 串联:0.1uF,10k,并联电容:15nF
电感:33uH

 我想知道问题在哪里。

提前感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    出现压降的原因可能有多种。
    很可能在某个地方存在电流限制。
    您的电流感应电阻器过大、或者工作台电源在某种程度上会达到电流限制。
    电感器也可能会饱和。
    您需要有足够的裕度、因为电感器纹波电流可能远高于平均电流。

    此致、
    哈里