This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:最大限度降低静态功耗?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128512/bq51051b-minimising-quiescent-power-consumption

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

你(们)好

在设计迁移中、我们已从 BQ51013B 迁移到 BQ51051B。 令人失望的是 BQ510551消耗的静态电流。 我们的应用旨在让240mAh 锂聚合物电池实现数月的电池寿命、数据表中的最小静态电流为12uA、这代表了我们的大量功率预算。 对于电池供电系统而言、这似乎是一个非常基本的设计注意事项-您肯定希望充电器在不为电池充电时消耗尽可能少的功率。

在 BQ51013B 设计中、我们有 一个单独的充电控制器、这防止了电池为 Qi 芯片供电。 不是一种巧妙的解决方案、但它确实实现了极低的静态功耗。

当无线电源不可用时、是否有任何理由将 BQ51015B 保持连接到电池? 我想、理想情况下、芯片仅从 Qi 链路获取电源、并在链路不存在时从电池断开。

我们的想法是在 BQ51051B 和电池之间放置一个 FET、FET 从芯片的 RECT 端子切换。 这是否起作用? 我们已经折了在 BATT 连接和电池之间放置一个简单二极管的想法-大概充电控制器不喜欢这个、但 FET 是否会同样糟糕?

也许我们不了解如何正确使用芯片。 任何想法/见解都会有所帮助。

谢谢

ED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    很遗憾听到您对 BQ510551静态电流感到沮丧。 您能否共享测量静态电流的值? 是否首选不必使用单独的充电控制器? 我们有一些与 BQ51013B 配对的充电器、它们具有低 IQ 模式-一些在 NA 范围内。

    不推荐使用二极管、因为从 BQ51051B 到电池的压降无论如何都不能考虑在内。  FET 将是可行的解决方案。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的深入见解。

    我们之前使用的是 BQ51013B 和单独的充电器、我们进行了交换、因为我们在新设计中的布板空间很小。 移除电路板条上的所有其他元件 BQ51051B 电路和无源器件、电池消耗13uA 电流-这似乎与数据表一致。

    理解。 二极管和 FET。 我们将在仔细考虑体二极管的同时、对 FET 周围的器件进行原型设计。

    我怀疑、正确的做法是寻找采用小型封装的充电控制器、尝试缩小电路板面积并恢复到"13设计"。

    再次感谢

    ED