This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:查找电压检测器 IC

Guru**** 2528770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128996/tps3840-find-voltage-detector-ic

器件型号:TPS3840

你(们)好

请帮助您推荐 S-80915CLNB-G6KT2U 的替代方案

条件需要延迟时间和1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    根据您的需要、有几个选项。 为了帮助缩小范围:

    您是否需要特定的延迟时间值? 您是否需要对其进行编程?

    是否会使用外部电阻分压器来监控应用中的1.5V 工作电压?

    1.52V 阈值电压是否起作用?

    谢谢、

    Patrick