主题中讨论的其他器件: LM5177、 LM3481、 LM5155
您好!
我们正在寻找一个直流/直流转换器、其中一个锂电池组(电池组电压最大65V)通过降压直流/直流恒流(CC)为另一个电池组充电。 无需恒压充电模式。 因此、较高电压的电池组通过直流/直流转换器向较低电压放电、因此它们最终都处于大约相等的电压。
所需的规格是
- CC 电流为10A
- 输入电压超过75V
- 如果电池组未连接到直流/直流的输出端、则输出电压最多可以与直流/直流转换器的输入电压相同
我们是否可以在 SEPIC 模式下使用 LM5020来获得此功能?
谢谢、Prithvi