This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:运输模式进入

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128475/bq21061-ship-mode-entry

器件型号:BQ21061

大家好、

对于运输模式进入、我想知道器件是否会在输入电压不存在且电池即使在 EN_FUSTMPDE=0也被置为有效时进入运输模式?  

客户遇到 了两个问题。 希望您能提供帮助~

1.当没有输入电压和4V 电池被置位时、一些异常芯片未进入运输模式、但 VPMID 有4V 电压输出、为什么会发生这种情况? 我认为它应该已经进入运输模式、并且在 MR 下拉或 Vin 应用后、器件将唤醒。 您可以帮助分析原因吗?  

2.另一个问题是、当没有输入电压且断言4V 电池时、异常芯片显示 VPMID=0、Vin=1V。 电池电压似乎与 Vin 引脚成反比、您可以帮助分析一下吗?  

谢谢

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    通常、当 VIN 不存在时、器件将在插入电池后进入运输模式。 在运输模式下、BATFET 应禁用、PMID 应为零。 您能否提供与电池充电器相关的原理图以供分析?  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    我通过电子邮件向您发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我收到了您的电子邮件、我们可以继续。

    此致、

    Juan Ospina