This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输出故障

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27614, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128689/ucc27524-output-failure

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27614UCC27624

您好!

我使用的是 UCC27524、我遇到了几个故障...  输入或输出方面的数据表规格不超过...

故障模式包括 VDD 短接至 GND; 器件无响应。


TI 是否提供了更强大的器件?  或其他解决方案?

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、

    有一个名为 UCC27624的驱动 程序、似乎正是您想要的;它是该系列中专为实现稳健性而设计的下一代器件。 本文档 可能对您有所帮助、它涉及 UCC27614、但内容仍然适用、因为这两个器件属于同一系列。  

    认真地说、再次听到您的声音很好!  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您提供的信息!  哇、这款 UCC27624器件看起来很棒!  有关脉冲变压器或并联 FET 的应用手册将来可能会用到...

    ----

    哈哈、Alex 也是如此、听得也很好!  祝你好运。

    谢谢、

    Aaron