This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142:库仑计数器查询

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128125/bq769142-bq769142-coulomb-counter-query

器件型号:BQ769142

你(们)好

我有两个查询需要您的帮助。

 根据 TRM 表4-6。

 

假设 userA 为1mA、则总共使用10.7mah

1.在发出 DASTATUS6()子命令后,由于充电和放电,0-3个字节之间是否会有+10或-10的差异? 或者将显示+10?

2. 4到7字节的小数部分? 在 dastatus6 ()的4-7个字节中、0.7mah 将得到什么值?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    数据将为+10。  

    字节4-7将以十进制形式回读。 例如、累积电荷可以读作 A467[0-3].98CD[4-7]、等于42087.5968780517578125

    谢谢、
    Caleb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb

    感谢您的回复。

    如何将.98CD 传输到.5968780517578125? 

    谢谢

    星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您可以使用在线十六进制转二进制计算器。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb  

    我使用计算器将 十六进制转换为二进制、但值不 是5968780517578125

    我可以弄错吗?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    您需要将小数点放在98CD ->.98CD 之前

    谢谢、
    Caleb