This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:VSS 绝对最大额定值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128510/ucc24624-vss-absolute-max-rating

器件型号:UCC24624

您好!

我们的客户需要确保 VSS 引脚在绝对最大额定值下工作。 请告诉我们 VSS 绝对最大额定值。

当我查看方框图时、似乎 VSS 与基板\通过背对背二极管绑定。 我们是否了解-0.3V 至+0.3V 是绝对最大额定值。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,圣托希宏,请允许我们来看看。 我们将在明天尝试为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    VSS 的绝对最大值为100mV 正极侧(建议电压小于+70mV)和-0.3V 负极侧。

    此致

    曼尼甘塔 P