This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:软启动时间调节

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128710/tps53219a-soft-start-time-adjustment

器件型号:TPS53219A

您好!

我们的客户询问 TPS53219A 软启动时间是否能够通过在 MODE 引脚上连接82k Ω 来调整为中间时间、例如1.0ms。 您能否告诉他 TPS53219A 是否可以通过选择电阻导通模式来支持这种软启动时间。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53219A 中的模式选择和软启动时序是一个分立式检测电路、而不是模拟编程电路。

    不建议选择数据表表表表1中列出的电阻器以外的电阻器、否则可能导致器件运行不可靠。  

    选择一个82kΩ Ω 电阻器可能会导致一些器件以0.7ms 的软启动加电、而其他器件以1.4ms 的软启动加电。  它们都没有1.0ms 的软启动。