This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:上电前的输出状态

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5941, TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128139/tlc5941-output-status-before-power-up

器件型号:TLC5941
主题中讨论的其他器件: TLC5947

你(们)好

您能否 在 Vcc 准备就绪前建议输出引脚状态?

通过检查过去的 e2e 帖子、我 想 输出将会打开、但我在 DS 中找不到任何证明这一点的规格。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表未指定 Vcc 准备就绪前的条件。

    为了在 Vcc 就绪前获得一个已知的输出状态、我建议将空白引脚设定为高电平并且所有电流阱应该被 关闭。  

    GS 和 DC 寄存器设置为在上电后未知的随机值。 在打开输出之前、必须对 GS 和 DC 值进行编程。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    我发现您以前回答过以下问题、 您在其中提到该序列对该器件无关紧要。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119198/tlc5941-outputs-with-pre-bias?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLC5941#

    总之、输出状态可以是随机的、但在 LED 电压之前为器件供电是可以的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 LED 电压之前为器件供电是可以的。

    确保在 LED 电压就绪前将空白保持在高电平并且不要输入 GSCLK。 这样做、输出状态已知为关闭、而不是随机。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    谢谢!

    断电期间的输出状态如何?

    我的理解是、GS 和 DC 寄存器在断电期间不会保持其值、因此它与上电序列几乎相同、它是否正确?(先是空白 H、再打开、空白 L 或先浮动、然后是随机)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的。  

    数据表未指定断电期间的条件。  同样、我建议保持空白高电平、不要输入 GSCLK、以便在断电期间保持输出关闭。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果空白的控制器引脚具有足够的驱动强度、您可以尝试在空白引脚和 Vcc 之间添加一个上拉电阻器、以避免在通电和断电期间出现未知情况。

    您可以阅读以下主题以供参考。 (TLC5941和 TLC5947都有采用类似方式工作的空白引脚)

    TLC5947:上电时的引脚状态-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven