This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [PoE+] PD (供电设备)请求建议

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128350/poe-request-recommendation-for-pd-powered-device

主题中讨论的其他器件:TPS23755

大家好、TI 支持团队

客户正在尝试通过配置 PoE 来开发应用。

PSE 和 PD 计划配置802.3at 类型2。

此时、我们需要使用中跨方法配置电源。

请推荐可用于该解决方案的 PD 产品。

为便于参考、我们分享了用于 LAN 连接的 RJ45规格。

请尽快答复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    客户是否需要隔离式设计? PD 侧的直流/直流转换器输出电压是多少?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    客户不需要隔离式设计。

    PD 的输出电压为12V。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TPS23755将是此处的最佳产品。  

    非常尊重、

    Brandon Beader