This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:最大输出功率

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410, TPS92561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124249/tps92410-maximum-output-power

器件型号:TPS92410
主题中讨论的其他器件: TPS92561

各位专家:

我的客户正在寻找一款 LED 驱动器、该驱动器的驱动功率高达150W、堆叠电压高达170V。

我看到以下部件:

客户要求实际上是针对4瓦特。
这些是60W、80W、100W、150W。 可以根据驱动器芯片排列 LED 部件。
对于60W、它可以为170V - 0、35A。

这些器件是否可以用于此类功率?

感谢您的确认。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie

    我们的专家因公出差、 将在 8月11日之前回复您 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    希望此产品线中有人能尽快回复。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie、

    感谢您的理解。 我将与专家联系、了解他是否有时间快速回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    对此进行了任何更新?

    客户耐心等待。

    提前感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 ArSuzy

    您是否想分享更多项目信息? 电势输入电压是多少?  LED 配置或 LED 总数量是多少? 基本上 、TPS92410和 TPS92561是控制器、可根据实际运行条件提供高达1A 和2A 的输出。 如果可以提供更多项目信息、我可以检查这两个器件是否有更好的选择、因为这两个器件很旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    感谢您的支持。 从 CX:

    电压为主电源、因此其为230V 交流电。 目标是最大功率140W (也会设计不同 的值),因此我想我是否驱动每个 LED 大约2,8V - 700mA。 如果   您对这些问题有任何想法、我必须使用70个电源 LED (Samsung LH351C)、您能帮我吗?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、ArSuzy

    我仔细检查了 TPS92561、发现这实际上是一个升压控制器。  在整流器之后,峰值电压大约为230V*1.414,这肯定比输出 LED 灯串电压高(即使串联所有70个 LED)。 我认为 TPS92410更合适。 您可以参考下面50W 的基准。 要获得更高的额定功率、可以添加2个或更多模块。

    TPS92410/411 50W、120V 交流离线 LED 驱动器- LED 无需磁性元件(修订版 A)