This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SOH 跳转

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128559/bq40z80-soh-jump

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们在无人机中使用 BQ40z80电量监测计。 我们发现、在新电池放电过程中、SOH 低于100%、而 SOH 在放电过程中变小、此时 的 Qmax 大于设计容量。

SOH_FC_Q 数据会随 TFCC 而变化、进而影响 SOH。 但是、TFCC 和 SOH_FC_Q 值之间没有一对一的对应关系

我们对 SOH 的变化感到困惑。 我们如何对其进行修改、以确保 SOH 在新电池中为100%并且在放电期间不会跳转。

e2e.ti.com/.../1727_2D00_dicharge.xlsxe2e.ti.com/.../1727.gg.csv

e2e.ti.com/.../1727-new-mode3_2D00_1-room_2D0006529067_.xlsxe2e.ti.com/.../1727new_5F00_mode3_2D00_1-room.gg.csv

此致、

Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiulan、

    不使用与真实 FCC 相同的参数计算 SOH FCC、这就是它们不会一起变化的原因。 SOH FCC 仅在 Ra 或 Qmax 更新时发生变化、如果负载选择所需的负载发生变化、并且发生了其他触发因素(温度变化、Ra 更新、Qmax 更新等)、则 True FCC 将发生变化。您可以在 TRM 中找到相关条件。

    我怀疑 SOH 会因放电期间的 Ra 更新而降低、如果 Ra 增大、则会使电压更快地达到终止电压、并减少可用容量。 您可以通过更改数据闪存中的 SOH 负载率来更改用于 SOH FCC 的负载。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wyatt Keller、

    Qmax 如何影响 SOH 变化? SOH 会随着 Qmax 变小而变小?

    为什么 Qmax 大于设计容量? SOH 仍低于100%。 此时、我们将 SOH 负载率设置 为5小时。

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiulan、

    您可以在 TRM 第7.7节"运行状况"中看到 SOH 的定义

    如果 Qmax 减小、SOH FCC 也会减小、因为 DOD 的可用范围现在每 DOD %的库仑数更小。 Qmax 应大于设计容量、因为它表示电池相对于 CHem ID 中定义的电压范围可能包含的绝对最大值。 电池制造商通常不会将此满量程范围作为电池规格中的典型设计容量。

    此致、

    Wyatt Keller